您可以在以下各節中找到適用於 mE4VQ4-GE 平台的 GigE Vision 掃描範例。在「GigE Vision 面掃描相機」 或「GigE Vision 線掃描相機」中,分別說明了面掃描相機與線掃描相機的範例。
如以下圖所示,GigE Vision 攝影機的擷取設計非常簡單。 請注意,microEnable IV VQ4-GE/-GPoE 最多可連接四台具備千兆乙太網路介面的攝影機。 因此,使用者可以同時使用這四台攝影機,既可分別在四個不同的處理程序中獨立運作, 也可將其影像合併並進行共同處理。 請參閱「多重處理程序」以獲取更多關於多重處理程序的資訊, 並參閱「 相機同步 」以獲取更多關於如何合併多台相機影像的資訊。
範例「DualAreaGray8.va」是一個針對兩台像素深度為 8 位的灰階 GigE 相機所設計的雙流程擷取方案。 設計檔「QuadAreaGray8.va」與「QuadAreaGray12.va」則是兩個針對 4 台 GigE 區域掃描相機所設計的四流程方案,分別支援 8 位 和 12 位的灰階值。 您可以在 \examples\Acquisition\BasicAcquisition\mE4VQ4-GE\Area 目錄下找到這些範例。在圖233 中,您可以看到 4 個進程設計「QuadAreaGray8.va」的基本設計結構。
範例「DualAreaRGB24.va」和「DualAreaRGB36.va」是針對 24 位元 (每色成分 8 位元)及 36 位元 (每色成分 12 位元)像素深度之 RGB 影像擷取所設計的雙處理流程。 設計「QuadAreaRGB24.va」為四通道處理設計,其功能等同於 《GigE Vision 灰階區域掃描相機》中的範例。 您可參閱圖234 了解其基本設計架構。 請至以下路徑查找範例: \examples\Acquisition\BasicAcquisition\mE4VQ4-GE\Area。
線掃描攝影機的影像擷取,總是需要將攝影機的掃描線分割成特定高度的影像。 具體而言,線掃描攝影機會逐行將影像傳輸至幀擷取卡。 這些影像不會包含新影像起始或結束的位置資訊。 從幀擷取卡傳輸至電腦的資料,必須以封包(即幀)的形式傳送。 因此,線掃描相機輸出的各條線必須組裝成具有特定高度的影像。 GigE Vision 範例使用SplitImage運算子(參見「SplitImage」)為所有擷取的影像設定一個由參數定義的影像高度。 另一種方法是使用SignalGate運算子(參見「SignalGate」)。 有關線掃描相機資料傳輸的更多資訊,請參閱「影像通訊協定、影像尺寸與資料結構」 以下設計展示了用於基本擷取的簡易Camera Link 線掃描VisualApplets 實作。 以下設計展示了GigE Vision線掃描相機的基本擷取方式。
此範例是一個針對 8 位元灰階攝影機所設計的四程序架構。您可以在 \examples\Acquisition\BasicAcquisition\mE4VQ4-GE\QuadLineGray8.va 目錄下找到該範例。





上一頁